Die Inbetriebnahme-Software Lexium CT zur Inbetriebnahme der Motion-Antriebsprodukte SD38, Schrittmotorverstärker IL, integrierte Antriebe ist auch unter Windows 11 lauffähig und kompatibel.
Systemvoraussetzungen:
Die minimalen Hardwarevoraussetzungen für die Installation und den Betrieb der Software sind:
• IBM kompatibler PC
• Ca. 200 MB Speicherplatz auf der Festplatte
• 512MB RAM
• Grafikkarte und Bildschirm für eine Auflösung von mindestens 1024x768 Pixel
• Freie USB Schnittstelle
• Betriebssystem Windows 7 oder höher
• Acrobat Reader 5.0 oder neuer
• Internetverbindung (bei Erstinstallation und Updates)