Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie ist das Schalterfeld (A-C) eines Pro-face Flex Network E/A Moduls aufgebaut?

Das Schalterfeld dient der Adressierung und allgemeinen Parametrierung eines dezentralen Flex Network Moduls.

Funktion der Schalter:

A: DIP Schalter

von Links

Schalter 1: wird nicht verwendet

Schalter 2: allgemeine Bus Geschwindigkeit ( Oben/6: 6 Mbps; Unten/12: 12 Mbps)

Schalter 3: Adressierung der Station (Bit 2 : X00)

Schalter 4: Adressierung der Station (Bit 1 : 0X0)

B: Drehschalter

Adressierung der Station (niedrige Stelle : 00X)

C: Schalter

mögliche Aktivierung eines Endwiderstand am Ende des physischen Busses

D: LED

Anzeige des aktuellen Betriebszustandes

11

22