STO ist ein sicheres Abschaltdrehmoment, das durch die IEC 61800-5-2 definiert ist.
Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Drehmoment“ (STO) ist schon ohne die Verwendung der PROFIsafe Moduls in den Frequenzumrichtern ATV340 und 900 verfügbar.
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Handbuch zur integrierten Sicherheitsfunktion des Umrichters.
Das PROFIsafe-Modul ist ein Sicherheits-Optionsmodul des Umrichters. Wenn das PROFIsafe-Modul verwendet wird, kann die Sicherheitsfunktion STO nicht über die STO-Eingängen des Umrichters (STOA und STOB) aktiviert werden.
In diesem Fall müssen die STO-Eingänge des Umrichters (STOA und STOB) mit 24V verbunden werden.
Andernfalls wird ein [Unerwartetes STO] SME0D4 durch das PROFIsafe-Modul ausgelöst, wenn das sichere Abschaltmoment über das PROFIsafe-Telegramm ausgelöst wird.