Eine Rampenumschaltung kann auf verschiedene Arten erfolgen:
- Umschaltung über einen binären Eingang.
--> Dazu wird im Menü "Fun-" das Untermenü "RPT-" aufgerufen und dort über den Parameter "rPS" ein Digitaleingang für die Umschaltung ausgewählt.
- Umschaltung auf eine bestimmte Frequenz.
--> Dazu wird im Menü "Fun-" das Untermenü "RPT-" aufgerufen und dort über den Parameter "Frt" eine Frequenz für die Umschaltung eingegeben.
Abschließend sind noch die Parameter "AC2" (Anlaufzeit 2) und "dE2" (Auslaufzeit 2) mit der gewünschten Zeit einzustellen.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv