Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Aderquerschnitte können an die kompakten Kontaktelementen mit Federzugklemmen ZBE1015/1025 angeschlossen werden?

An die kompakten Kontaktelementen mit Federzugklemmen ZBE1015/102 können folgende Leitungstypen/größen angeschlossen werden:

-starre / flexible Einzelader direkt von 0,34-1,5 mm²

-flexible Einzelader mit isolierter/blanker Aderendhülse 0,34-1,5mm²

Die maximale Adergröße/Abmessungen der anzuschließenden Leitung (gecrimpte) ist 1,9mm x 2,4 mm