Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum zeigt mein iEM3555-Energiezähler falsche oder unerwartete Energiewerte an?

Mögliche Gründe dafür sind eine falsche Verkabelung oder eine falsche Konfiguration des Energiezählers.

Überprüfen Sie die folgenden Parameter in Ihrem Energiemessgerät:

Configuration Parameters.

Anmerkung: CT-Primärwert von 5000 A und CT-Sekundärwert von 1167 µV/kA/Hz sind konstant und können nicht geändert werden.

Überprüfen Sie die Verdrahtung wie folgt:

  1. L1, L2, L3 und N sind an V1, V2, V3 bzw. Vn angeschlossen.
  2. Der Stromwandler an L1, L2 und L3 ist an I1, I2 bzw. I3 angeschlossen.
  3. Die Richtung des Energieflusses im Stromwandler METSECTRxx500U muss mit der Richtung des Pfeils übereinstimmen.
  4. Das weiße Kabel (+) muss an S1 und das schwarze Kabel (-) an S2 angeschlossen werden.