Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie kann am ATV600 eine Überlasterkennung eingestellt werden?

Zunächst muss ein Überlasterkennungsschwellwert in Prozent des Motornennstroms (NCR) vorgegeben werden.

Dieser Wert muss niedriger als der Grenzstrom sein, damit die Funktion ausgeführt wird.

Der Parameter ist zugänglich, wenn der Parameter Erk. Überlast Verz. TOL nicht auf 0 s gesetzt ist.

Hinweis: Die Überwachung auf Prozessüberlast ist immer aktiv, wenn sich der Umrichter im CLI-Status „Strombegrenzung” befindet.

Image

Um die Funktion zu aktivieren sind folgende Schritte auszuführen:

  1. Im Hauptmenü Punkt 5 "Vollständige Einstellungen" auswählen.
  2. Dort den Punkt 5.10 "Allg. Monitoring" aufrufen.
  3. Darin den Menüpunkt Überlast Prozess
  4. Jetzt bei "Erk. Überlast Verz." eine Zeit (tol) einstellen.
  5. Als letzten Schritt noch den Überlast Erk. Schw. in % des Motornennstromes einstellen.