Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie kann ein mechanischer Thermokontakt am ATV320 verwendet werden ?

Wenn im Motor kein PTC Fühler integriert ist, wird häufig ein Thermokontakt verwendet:

Ein Thermokontakt ist ein temperaturabhängiger Schalter, der in der Wicklung oder am Gehäuse eines Elektromotors eingebaut ist. Er überwacht die Temperatur und öffnet oder schließt einen Stromkreis, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Thermo Kontakt einzubinden.

  • der Thermo Kontakt wird  in Reihe mit der Ansteuerung des FU geschaltet. Im Fehlerfall lässt sich der FU nicht starten bzw. schaltet ab ohne Meldung.
  • Der Thermo Kontakt wird als externer Fehler verarbeitet und an einem digitalen Eingang angeschlossen. Bei Auslösung kommt die Meldung EPF1. Um dies zu realisieren sind folgende Möglichkeiten gegeben:

Bild_1

Bild_1_

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.