Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie ist die Definition der bewährten Bauteile nach der Änderung der DINEN ISO 13849-1 (2023)?

Auch wenn sich inhaltlich kaum etwas an den Anforderungen für Kategorie 1 geändert hat, ist die Beschreibung für bewährte Bauteile nun in einen eigenen Unterabschnitt 6.1.11 ausgelagert worden. Dort wird ein direkter Bezug zu den in DIN EN ISO 13849-2 für verschiedene Technologien gelisteten bewährten Bauteilen hergestellt und informativ auch auf das in DIN EN 61508 benutzte Konzept der „Betriebsbewährung“ hingewiesen. Dass komplexe Bauteile nicht als bewährte Bauteile geeignet sind, ist nun normativ und keine Anmerkung mehr.