Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Welche Bildschirmgrößen und Peripherieanschlüsse stehen bei den GP6000 HMI-Panel zur Auswahl?

Die GP6000 Baureihe teilt sich auf in die Advanced- und die Standard-Baureihe. In beiden Produktgruppen gibt es verschiedene Bildschirmgrößen. Die Range reicht von 5,7" (Standard) bis 22"Wide (Advanced). Die Displaygrößen mit der Bezeichnung "Wide" verfügen über ein breiteres Display.

Die Peripherieanschlüsse werden unter dem Punkt "I/F" aufgeführt:

111