Was ist eine BIS-Zertifizierung?
Die BIS-Zertifizierung stellt eine verpflichtende indische Qualitäts- und Sicherheitskennzeichnung dar, die für den Export zahlreicher Produkte nach Indien erforderlich ist.
Sie wird vom Bureau of Indian Standards (BIS) vergeben und beinhaltet in der Regel die Vorlage von Produktmustern zur Prüfung in akkreditierten indischen Laboren sowie gegebenenfalls eine Inspektion der Produktionsstätte. Je nach Produkt und Anforderung kommen unterschiedliche Zertifizierungssysteme wie das CRS- oder ISI-Schema zum Einsatz.
Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate variiert je nach angewendetem Schema.