Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was bedeutet es, wenn am SD326** Schrittmotorverstärker die roten LEDs „OVER-VOLT“ und „LOW-VOLT“ aufleuchten?

LED „OVER-VOLT“ (Überspannung):
Diese LED leuchtet auf, wenn eine Überspannung durch Rückspeisung beim Bremsen entsteht.

Maßnahme:

  • Die Verzögerungsrampe flacher einstellen
  • Gegebenenfalls die Last reduzieren
  • Fehlermeldung zurücksetzen

LED „LOW-VOLT“ (Unterspannung):
Diese LED zeigt an, dass die Netzspannung fehlt oder zu niedrig ist.

Maßnahme:

  • Netzanschlüsse prüfen (z. B. Netzversorgung, Erdung, Nullleiter)

Beide LEDs leuchten gleichzeitig:
In diesem Fall fehlt das ENABLE-Signal (Freigabe) für die Endstufe. Der Verstärker ist gesperrt, der Motor dreht nicht.

Maßnahme:

  • Den Eingang „ENABLE“ am SD326** prüfen
  • Sicherstellen, dass die Signalspannung von 24 V bzw. 5 V korrekt anliegt