Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wann ist eine Wartung beim Masterpact MTZ mit Micrologic Active durchzuführen?

Standardmäßig erinnert MicroLogic Active die Endbenutzer regelmäßig daran, entweder ein Zwischenwartungsprogramm für Endbenutzer oder ein Herstellerwartungsprogramm zu planen.

  • Es wird empfohlen, dass die Endbenutzer-Zwischenwartung von einem Dienstleister durchgeführt wird.

Dieses Programm wird alle 2 Jahre durchgeführt. Der Plan umfasst: automatische Prüfung der Schutzkennlinie, betriebliche Wartung und Prüfung von Unterbaugruppen.

  • Die Wartung durch den Hersteller kann von einem Servicemitarbeiter von Schneider Electric auf Anfrage durchgeführt werden. Die Häufigkeit dieses Programms beträgt standardmäßig alle 5 Jahre (unter normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen und für wenig kritische Benutzeranwendungen). Der Umfang ist zusätzlich zum Standardprogramm: vollständige Bewertung der Geräteleistung und Datendiagnose (Messung des Isolationswiderstands, Ausschalt-/Einschaltzeit usw.) und Diagnose.

MicroLogic Active und die EcoStruxure Power Device App zeigen das letzte und nächste auszuführende Wartungsprogramm an.