Die mobile tragbare Power Pack Batterie ist ein von Schneider Electric hergestelltes und getestetes Gerät, welches das MicroLogic Active über seinen Mini-USBAnschluss mit Strom versorgen kann. Es ermöglicht die Verwendung des integrierten Displays und Tastenfelds für Basiseinstellungen und das Lesen oder den Zugriff auf ergänzende Auslöseinformationen beim Herunterfahren. Das mobile Power Pack kann einfach aufgeladen werden, indem es an einen PC oder ein Ladegerät mit USB-Anschluss angeschlossen wird.
Die im Power Pack verfügbare Restleistung kann abgelesen werden, indem der Betriebsschalter 1 Sekunde lang gedrückt wird.Das Power Pack kann auch zum Laden eines Smartphones verwendet werden (ein USB-Kabel mit Mini-USB-Anschluss ist zu diesem Zweck im Lieferumfang enthalten).
Dieser Artikel kann als Ersatzteil bestellt werden (LV850055SP).