Die MicroLogic Active Steuereinheit ist mit einer internen Batterie ausgestattet, die die LEDs für Auslöseursachen und die interne Uhr versorgt. Eine entladene Batterie kann vor Ort ausgetauscht werden.
Die Batterie ist vom Typ Lithium. Der Ladezustand der Batterie kann mit einem Prüftaster auf der Vorderseite der Steuereinheit überprüft werden. Dieser Artikel kann als Ersatzteil mit der Referenz LV933593SP bestellt werden.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv