Das BCIM (Breaker Communication and Isolation Module) stellt die galvanische Trennung und Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Auslösegerät und externen Systemen sicher.
Es gewährleistet eine 12-kV-Isolierung für das ULP-Protokoll (Universal Logic Protocol) und integriert die nativen I/O-Funktionen des Leistungsschalters.
Die Ein-/Ausgangsversorgung erfolgt mit 24 V DC und unterstützt folgende Funktionen:
- ERMS (Energy Reduction Maintenance Setting)
- Schnellauslösung
- Alarmmeldungen
- Feldereignis-Signalisierung