Die Meldung „iir9“ deutet auf einen Defekt der Firmware im EEPROM hin. Die Firmware kann nicht gebootet werden, da sie unvollständig oder fehlerhaft im EEPROM abgelegt ist.
Mit dieser Meldung ist eine Verbindung zum Gerät nicht mehr möglich.
Auf dem HMI erscheint nacheinander:- -r q (IIRQ) > 0001 > 0000
Dies bedeutet „Illegal Interrupt“ des Prozessors.
Lösung:
Bitte das Gerät austauschen oder zur Reparatur einschicken.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv