Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird die Firmware der eSM‑Safety-Optionskarte (VW3M3501), die zum Zubehör des Servoverstärkers Lexium 32 gehört, aktualisiert?

Entpacken Sie die Firmware (zip-Datei) und das komplette Verzeichnis in einen lokalen Ordner.

Kopieren Sie die Hex-Dateien für eSM CPU_A und CPU_B in den Ordner, in dem sich die Batch-Datei 'eSM_Flashtool.bat' befindet.

Die benötigten Hex-Dateien sind: CPU_A.HEX ​​​​und CPU_B.HEX

Die Datei "eSM_Flashtool.bat" muss nach dem Entpacken folgendermaßen editiert werden:

Bikd

1) Der Pfad in der Bat-Datei "e SM_Flashtool.bat" (.\tcl4tower\Tcl4Tower32.exe eSM_Flashtool.tcl) muss angepasst werden, und zwar so, dass der Pfad aufgerufen wird, in dem das Verzeichnis "tcl" enthalten ist.

2) Anschließend ist die entsprechende COM Nr., an dem das USB-Inbetriebnahme-Kabel TCSMCNAM3M002P an dem PC angeschlossen wurde, in die eSM_Flashtool.bat Datei einzutragen:

z. B. 4 für COM 4 (Siehe Gerätemanager unter Windows).

3) Die Baudrate kann unverändert bei 19200 bleiben.

4) Zum Schluss ist die *.bat Datei mit den Veränderungen zu speichern und ist dann mit "Admin Rechte" neu zu starten.

Oder:

1) Die Datei "Tcl4Tower32.exe" (siehe Verzeichnis ...tcl4tower\Tcl4Tower32.exe) starten

2) und dann die "eSM_Flashtool.bat" Datei mit "Admin-Rechte" starten, in der nur die COM Port Nr. der USB-Schnittstelle angepasst wurde.

Bitte schalten Sie während des Flash-Vorgangs das Gerät nicht aus und wieder ein.