Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird die gesamte aktive Energie (E-tot) berechnet und auf dem Messgerät HMI angezeigt?

In dem Handbuch der Schneider-Electric-Messgeräte der Reihe Acti9 A9MEM2455 steht, dass man Codes einstellen kann, um die Wirkenergie anzuzeigen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnisse der Auswahl verschiedener Kombinationscodes:

Combination Codes

Anmerkung: Die beiden Codes C-09 und C-10 zeigen dieselbe Berechnung und identische Ergebnisse auf dem Display an.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Kombinationscode zu ändern:

Prozedur

  1. Navigieren Sie mit den Tasten zu Programmiermodus 3 (Pro-3).
  2. Berühren Sie die Aufwärtspfeiltaste 3 Sekunden lang, um das Menü aufzurufen.
  3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein (Werkseinstellung: 0000): Wählen Sie mit den Tasten jede Ziffer aus dem Bereich 0–9 aus. Um die Ziffern zu bestätigen, halten Sie die Aufwärtspfeiltaste jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.
  4. Navigieren Sie zur Seite für den Kombinationscode (C-xx).
  5. Halten Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  6. Wenn der Wert zu blinken beginnt, wählen Sie 01 / 04 / 05 / 06 / 09 / 10 aus.
  7. Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die neue Einstellung zu bestätigen.
  8. Das LCD-Display zeigt „OK“ an, wenn die Einstellung bestätigt wurde.

Anzeige dieser Codes auf dem Bildschirm:

  • Bezogene Energie: 2,53 kWh
  • Gelieferte Energie: 0,88 kWh
  • Gesamtaktive Energie = bezogene Energie – gelieferte Energie => 1,71 kWh

Total Active Energy (C-09 & C-10) :

received-delivered

Bezogene Energie (C-01):

received

Gelieferte Energie (C-04):

delivered

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: