Wie können wir Ihnen heute helfen?

Verfügt der Leistungsschalter MasterPact MTZ mit einer MicroLogic B-Auslöseeinheit über ein thermisches Gedächnis?

MicroLogic-Auslöseeinheiten sind standardmäßig mit einem integrierten thermischen Speicher ausgestattet, der die thermische Energieaufnahme und -abgabe des Leistungsschalters modelliert.

  • Zeitkonstanten für Schutzfunktionen:
    Vor einer Auslösung sind die Temperaturanstiegs- und Abkühlzeitkonstanten identisch und korrelieren direkt mit der eingestellten Zeitverzögerung:

    • Kurze Zeitverzögerung → niedrige Zeitkonstante (schnelle thermische Reaktion)
    • Lange Zeitverzögerung → hohe Zeitkonstante (verzögerte thermische Reaktion)
  • Langzeitschutz nach Auslösung:
    Nach einer Auslösung simuliert die Auslöseeinheit die thermische Abkühlkurve des Leistungsschalters. Ein Wiedereinschalten vor Ablauf der vollständigen Zeitkonstante (≈ 15 Minuten) führt zu einer reduzierten thermischen Reserve und verkürzt die in den Auslösekennlinien spezifizierte Auslösezeit.

Micrologic B