Anleitung: Verwendung eines NT/NW ENCT mit Micrologic Active oder Micrologic X
Hinweis zur Designänderung
Bei den neuen ENCTs der Micrologic X- und Active-Reihe ist keine spezielle Verbindung mit Kondensator, Kabelbrücke und GND am ENCT mehr erforderlich.
Vorgehensweise bei Wiederverwendung eines älteren ENCT
Wenn ein NT/NW ENCT mit dem zugehörigen Originalkabel weiterverwendet wird, beachten Sie folgende Schritte:
-
Originalkabel beibehalten
Verwenden Sie das vorhandene Kabel des NT/NW ENCT. -
Anschluss herstellen
Schließen Sie das Kabel an die Klemmen T1 und T2 auf der Leistungsschalterseite an. -
GND-Kabel trennen
Entfernen Sie die Verbindung des GND-Kabels.