In dieser FAQ wird beschrieben, wie über die Oberfläche des PAS400 Panel Server die Powertags angelernt werden, die Du verbinden möchtest->
benötigt wird hierzu:
Ein PC oder ein Tablet mit der EcoStruxure Power Commission (EPC) Software oder Zugriff auf die Webseite des PAS400
Anlernen der Powertags:
PAS400 einschalten und sicherstellen, dass er im Netzwerk erreichbar ist
Anmelden auf der Webseite des PAS400
Menü „Wireless Devices“ öffnen.
Drahtlose Verbindung einschalten
Erkennung starten
Der PAS400 hat den Powertag gefunden. Bei mehreren Powertags sollten für eine korrekte Zuordnung an den Messstellen die RF-ID Nummern geprüft werden
Gerät koppeln – der PAS400 sucht das Powertag und verbindet es.
Hinweis: Am Powertag können weitere Funktionen eingestellt werden.