Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Module müssen erworben werden in der Software EcoStruxure Power Commission für einen Masterpact MTZ zu testen?

Dafür muss das Modul Automatischer Auslösekurventest (Sekundärinjektionstest) erworben werden.

Der automatische Auslösekurventest von Schneider Electric ist ein Sekundärinjektionstest, der sicherstellt, dass der Leistungsschalter gemäß den voreingestellten Schutzparametern auslöst.

Zweck:

  • Überprüfung der korrekten Funktion der Schutzmechanismen.

Durchführung:

  • Typischerweise bei Inbetriebnahme oder im Rahmen der vorbeugenden Wartung (empfohlene Frequenz: alle 2 Jahre).
  • Mithilfe der Software, z. B. EcoStruxure Power Commission, wird ein Fehlerstrom simuliert, um das Auslöseverhalten zu testen.
  • Nach Abschluss wird ein Bericht mit dem Ergebnis „Pass“ oder „Fail“ erstellt.