Die Produktreihe Acti9 iC40 ist mit der vorherigen Reihe Clario kompatibel und kann kombiniert werden. Die wichtigsten Punkte dazu:
-
Kompatibilität: Die Plattform Clario iC40 ersetzt die alte Clario-Reihe, ist aber ausdrücklich mischfähig und kompatibel. Alte und neue Geräte können auf demselben Kamm montiert werden, ohne dass der Anschlusskamm demontiert werden muss. Das erleichtert Upgrades und Nachrüstungen erheblich.