Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wo befinden sich die Rahmen-Seriennummern einer einphasigen Symmetra-USV?

Die Seriennummer des Gehäuses/Rahmens von Symmetra RM und Symmetra LX ist nicht über UPS-Zubehör wie PowerView oder die Netzwerkmanagementkarte abrufbar. Der Kunde kann diese Informationen nur ermitteln, indem er auf der USV nach dem weißen Aufkleber mit den Modell- und Seriennummernangaben sucht.

Die Position dieser Aufkleber variiert je nach Symmetra-Modell: Symmetra RM 6 kVA: vorne über dem Systemaktivierungsschalter hinter der Displayblende oder hinten unten links. SYHF6KT

Symmetra RM 12 kVA: hinten, unten rechts. SYPF12KT

Symmetra LX: hinten, oben in der Mitte auf dem UL-/Zertifizierungsaufkleber. SYAFwxyz. Bei Modellen ab 2018 befindet sich zusätzlich ein Aufkleber an der Vorderseite in Schacht R1, um den Zugriff zu erleichtern.

Bei Symmetra LX beginnt die Modellnummer des Gehäuses immer mit „SYAF“. Unter der Systemaktivierungs-/EPO-Blende befindet sich möglicherweise ein zweiter „Konfigurationsaufkleber“ mit der Teilenummer, z. B. SYA12K16RMP.

Bitte beachten Sie: Die über PowerView angegebene Seriennummer ist die des PowerView-Displays selbst. Die über die Netzwerkmanagementkarte angegebene Seriennummer und das Herstellungsdatum beziehen sich auf das Symmetra Main Intelligence Module, das die USV steuert.