Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie lassen sich beim ATV310 verschiedene Festfrequenzen / Festdrehzahlen / Vorwahlfrequenzen einstellen?

Es können 2, 4 oder 8 Frequenzen vorgewählt werden, wofür 1, 2 oder 3 Logikeingänge erforderlich sind.

Hinweis:

Um 2 Frequenzen zu erhalten, ist 1 Eingang und 2 Frequenzen zu konfigurieren.

Um 4 Frequenzen zu erhalten, sind 2 Eingänge und 4 Frequenzen zu konfigurieren.

Um 8 Frequenzen zu erhalten, sind 3 Eingänge und 8 Frequenzen zu konfigurieren.

Hier ist ein Beispiel markiert, um die Festdrehzahl 7 "( Preset speed 7 )" anzusteuern. Dazu werden in diesem Fall drei Logikeingänge benötigt.

Image1

Um wie in diesem Beispiel die Festfrequenz Preset speed 7 einzustellen, sind am Frequenzumrichter folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Am Frequenzumrichter zuerst das Menü "CONF" ---> "FULL" ---> "500-" aufrufen.

2. Dort den Parameter "507- für die Vorwahlfrequenzen auswählen.

3. Jetzt erfolgt die Zuweisung der Logikeingänge. Dazu z.B. dem Parameter "507.0" den Logikeingang L2H, dem Parameter "507.1" den Logikeingang L3H

und dem Parameter "507.2" den Logikeingang L4H zuweisen.

4. Im Anschluss erfolgt die Zuweisung der verschiedenen Frequenzen bei den Parametern "507.3 bis 507.9".

5. Um jetzt die Vorwahlfrequenz 7 "Preset speed 7" anzusteuern müssen am Frequenzumrichter die Logikeingänge LI3 und LI4 mit dem Logikeingang des Fahrbefehls LI1 beschaltet werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: