Will the ATS22 display light up with control voltage only?
Applying Control Voltage on ATS22 to light up Display.
Product Line:
ALTISTART 22
Environment:
All
Cause:
Troubleshooting
Resolution:
Yes, the display should light with control voltage applied.
If the display does not light up:
Disconnect any remote HMI that you may have connected
Verify the correct control voltage is measured at the ATS22 terminals CL1 and CL2
For models ATS22...S6 and ATS22...Q the control voltage should measure ~230vac
For models ATS22...S6U the control voltage should measure ~110vac
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.