What is the difference between EASYCAN and VARPLUS CAN Capacitor?
The difference between Varplus Can and EasyCan is that:
EasyCAN is suitable for installations having THDi <5% and THDu of <3% while VarPlus Can is intended for installations having THDi of less than 8% and THDu of less than 5%..
For more information, you can download our Power Factor Correction catalogue on our global website via the following direct link:
Publié pour: Schneider Electric Belgium




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.