Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
What will happen to the analog outputs on the AS-B872-100 go to on a loss of communications to the drop?

Issue
What will happen to the analog outputs on the AS-B872-100 go to on a loss of communications to the drop?

Product line
Modicon 1/2/3/4/5/8/984

Environment
AS-B872-100

Resolution
The stop state behavior of the module is set via a 4 position dip switch bank located at the rear of the module. The bank contains 4 switches (1 four each respective channel on the card). If set to the 0 position (left) the channel will return to a 0 state on communications failure. If set to the 1 position (right) the channel will hold last value on a communications failure.

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie

Hulp nodig?

  • Selecteer zelf het juiste product

    Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

  • Offerte aanvragen

    Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

  • Verkooppunten

    Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

  • Help Center

    Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings