{}

Populaire vragen (FAQ's) zoeken

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}

What does AMPS OVER represent on the display of an Energy Meter?

Issue
AMPS OVER displayed on Energy Meter

Product Line
EMBxxxx, EMExxxx, EMHxxxx

Environment
Front panel display

Resolution
If the measured current is greater than 110% of the rated CT range, the display will show AMPS OVER and indicate the specific phase(s).

Bent u geholpen met deze informatie ?