Where can I find the Profibus GDS files for ATV61 and ATV71?
Needs the GDS files for Profibus
Product line:
ATV61, ATV71
Environment:
all
Cause:
n/a
Resolution:
See the attached file package.
There were 2 versions of the Profibus option card. The first to be released was VW3A3307 and supported DP0.
An updated version (VW3A3307S371) was later released that supported both DP0 and DP1.
GSD files for both versions cards are attached.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium




Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.