Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
What can cause an INF8 or Internal 8 error on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
Getting INF8 or Internal 8 error on the ATV630 and ATV930 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
The internal 24vdc power supply is not correct or the 13v, 5v or 24vdc control voltage is not ok.

Resolution:
The supply Power (24V) and Control (13V-5V-24V) are not correct
Priciple
The internal power supplies of the control block are monitored, if one is out of range the INF8 fault occurs.
Remedies
- Check with SoMove which power supply
- Change main control board of the drive.
- Change power board

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings