Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

What are the functions of iATL24, iACT24, RCA when connected to Smartlink EL B?

iATL24 is used with iTL to integrate impulse relay control and indication into Smartlink ELEC
iACT24 is used with iCT to integrate contactor control and indication into Smartlink ELEC
RCA is used to control iC60 Circuit Breaker and reclose it in case of fault tripping.

Schneider Electric Belgium

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.