Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Video: Hoe een ATV320 programmeren voor een 3-draads besturing?

Vraag:
Programmering van een Altivar ATV320 voor 3-draads besturing

Productfamilie:
Altivar 320, ATV320

Oplossing:



In het hoofdmenu,
Draai aan de knop om naar CONF te gaan en valideer
Ga naar beneden naar FULL en valideer.
Scroll naar beneden naar I_0- en valideer.
Stel TCC in op 3C voor een 3-draads besturing.  Om dit te doen, drukt u 3 seconden op de Enter-knop (duimwiel).
In 3-draads besturingsmodus is DI1 een NC stop en DI2 een NO start.
Als DI1 niet klaar is, zal de frequentieregelaar NST weergeven.