Onze merken

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
Wat is de oorzaak van de fout / error PHF bij een Altivar Process ATV600 ATV900 frequentie regelaar?
Deze fout verschijnt als er een fase niet aanwezig is.
Als 2 of 3 fases wegvallen als de frequentieregelaar in bedrijf is, zal deze doorgaan tot er een andere fout
optreed ( bijv. USF )
Deze functie kan uitgeschakeld worden door de parameter iPL op NO in te stellen als de regelaar gevoed
wordt via de DC bus spanning.

Sommige regelaars ( bijv 200 ... 240VAC tot 7.5kW ) zijn standaard ingesteld iPL = no voor enkel fase voeding.

Let op !  Als de regelaar in generator modus is, komt de fout niet te voorschijn.
Let op !  De fout wordt opgeslagen in de EEPROM gedurende de in bedrijf periode.

Mogelijke oorzaken:
- Regelaar wordt incorrect gevoed of de beveiliging in de voeding is aangesproken.
- Verlies van 1 of 2 fases van de voeding.
- Het gebruik van een enkelfase voeding op een 3-fasen 200...240VAC ATV9x0...M3 of ATV6x0...M3 regelaar.

Attentie:
Bij de ATV6X0...M3 en ATV9x0...M3 regelaars verschijnt de PHF fout óók als de regelaar terug gebracht is in
de fabriekstellingen !

Mogelijke oplossingen:
- Controleer de voedingsaansluitingen, zekeringen/automaat of hoofdschakelaar
- Indien aanwezig, maak gebruik van 3-fasen 200...240VAC distributie net.

Schakel de iPL fout als volgt uit:

In het hoofdmenu ( Mainmenu ) selecteerd u "5 Complete settings"
Selecteer daar na "5.12 Error / warning handling"
Verwijder het vinkje ( V )  achter "Input phase loss"