Hoe een Altivar ATV312 frequentie regelaar in te stellen zodat deze gelijk start als de lijnspanning aanwezig is ?
ATV312 moet gelijk starten als de lijnspanning aanwezig wordt.
Product Lijn:
ATV312, ATV31
Omgeving:
Alle referenties, alle modellen
Oplossing:
Als de display van de regelaar rdY aangeeft, druk op de jogdial ( grote ronde knop ) en selecteer het menu I-O
Controleer hier of de parameter tCC op 2C staat en stel daarna de parameter tCt in op LEL ( level triggering ).
Sluit de lijnspanning af en plaats een jumper / verbinding tussen de aansluit terminals +24 en LI1.
Als nu de lijnspanning terugkomt op de L1/L2/L3 ( of L1/N ) ziet de regelaar dit als een RUN commando en gaat
naar de ingestelde frequentie referentie waarde op de analoge ingang AI1.
Als de regelaar altijd dezelfde snelheid ( frequentie ) moet uitsturen, stel dan de parameter LSP ( Low SPeed / lage snelheid )
in op de gewenste waarde ( tussen 0 ... 50 Hertz ).