Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Altivar ATV320 - Wat veroorzaakt de fout / error inFE [ internal- CPU] ?

Product familie:
Altivar ATV320

Oorzaak:
CPU - error

Oplossing:
inFE is een interne CPU - fout.
Advies:  Pas een "power-cycle" toe, lijnvoeding van de frequentieregelaar afhalen, wacht 10 seconde nadat de display uit gegaan is en zet weer lijnvoeding op de regelaar.

Als dit geen resultaat biedt,  vervang de regelaar.

Check of de firmware van de regelaar V2.7IE32 of hoger is ( zie type sticker op de zijkant van het apparaat ).