Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

TeSys Island - na installeren van de TeSys Island DTM-file, TeSys Island verschijnt niet in SoMove

Onderwerp:
Na installatie van de TeSys Island DTM bibliotheek, verschijnt in SoMove, V2.6.x en hoger, de DTM bibliotheek niet, bij een klik op de  [List the device software installed on this PC] onder "Installed Device Information".
Klikken op [Update catalog] heeft eveneens geen effect.

Product Groep
SoMove V2.6.x en hoger, TeSys Island DTM Library

Omgeving
Drive/Device Configuratie software in Windows

Oorzaak
Dit kan een SoMove probleem zijn als de software niet geregistreerd is voordat de DTM werd geladen, of dat het .dll - bestand niet is geregistreed door Windows.

Oplossing
Voer achtereenvolgens onderstaande akties uit:

Actie 1:
Registreer SoMove als nog ! Registratie van deze software is gratis.
  1. bij het starten van SoMove, de volgende melding komt iop het scherm:
    "x Days left for the demo version to expire. Do you want to register now?"
  2. Klik [Yes to Register]  of  [No to Register later]
  3. Klik op [Yes] en volg de instructie wizard.
Actie 2:
Gebruik de Windows commando regel om een .dll te registreren voor de te installeren DTM file:
  1. Start de Windows command  prompt als Administrator en type:
    cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
  2. Type dan hetvolgende (en let op de slash en backslash ( slash richtingen ) :
    RegAsm.exe /codebase “C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library\AladdinDtm.Kernel.dll”
  3. Als de registratie correct is verlopen wordt hetvolgende bericht getoont:
    "Types registered successfully"
  4. Start nu SoMove en een "Catalog Update scherm" met voortgangsbalk zal verschijnen. Wacht tot dit volledig is.
  5. Nadat de "Catalog Update"  compleet is, zou het DTM-file TeSys Island beschikbaar moeten zijn.