In EcoStruxure Control Expert (vroeger Unity Pro) wat is het onderscheid tussen de bestanden van het type STU, STA en XEF?
De software Unity Pro laat toe om te werken met drie bestandsformaten die een andere extensie hebben:
- Het .STU bestand:
Formaat van de werkbestanden in Unity Pro.
Dit type bestanden kan enkel worden geopend met een Unity versie die identiek is aan de versie waarmee ze werden aangemaakt. - Het .XEF bestand:
Bestandsindeling (na het exporteren van de toepassing) waarmee toepassingsprogramma's met de PC kunnen worden uitgewisseld met behoud van de Unity Pro opties.
Dit type bestand vereist een regeneratie van de toepassing. Het programma moet dus opnieuw in de PLC worden geladen. - Het .STA bestand:
Archiefbestandsindeling (resultaat van een archiveringscommando) dat toelaat om een bestand te verkrijgen dat geen regeneratie van de toepassing vereist.
De geprogrammeerde opties onder Unity Pro worden echter niet bewaard.
Zie ook: "Incompatibel projectbestand"