Welk type Canalis, KBA of KBB, moet ik kiezen voor een verlichtingsinstallatie met industriële lampen / ballonlampen?
Voor een verlichtingsinstallatie met industriële lampen / ballonlampen van 13 kg zijn er twee oplossingen mogelijk:
- Door zijn robuustheid is Canalis KBB speciaal ontworpen voor installaties met grote hartafstanden of voor installaties met zware of veel lampen (bevestiging max om de 5m)
- Canalis KBA is bruikbaar als u extra bevestigingen toevoegt (bevestiging elke 3 m + 1 naast de lamp).