Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
Wat zijn de verschillen tussen de PCMCIA-geheugenuitbreidingskaarten van het type SRAM en van het type Flash EPROM-geheugen?

De PCMCIA-geheugen uitbreidingskaarten die Schneider Electric verkoopt, maken gebruik van 2 verschillende technologieën:

SRAM (Shadow Random Access Memory):

Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt tijdens creatie en de instelling van het toepassingsprogramma.
Deze kaarten laten allerlei overdrachtsservices, wijziging van de toepassing in "on line" modus en de opslag van extra gegevens toe.
De gegevens kunnen in het geheugen worden bewaard met een uitneembare batterij in de PCMCIA-kaart.
Een tweede reservebatterij laat de vervanging van de hoofdbatterij toe zonder gegevensverlies.
Flash EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
Dit geheugen wordt het vaakst gebruikt wanneer de instelling van het toepassingsprogramma wordt beëindigd.
Er is geen beperking van de levensduur, maar er kan enkel een algemene overdracht van de toepassing gebeuren.
Met het gebruik van een EPROM kan men geen wijzigingen "on line" uitvoeren.`