Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Hoe communicatie van de Magelis XBTGT tot stand brengen met de M340 PLC via een USB-kabel?

Om met een standaard USB-kabel te communiceren tussen XBTGT Magelis en een met de M340 PLC moet u het PLC-IPadres voor de Modbus TCPIP-driver in Vijeo Designer instellen op 90.0.0.1.