Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is het geluidsniveau van TeSys D-magneetschakelaars en hoe kan ik het lawaai bij het openen en het sluiten van magneetschakelaars verminderen?

Productgroep
TeSys D magneetschakelaars

Doel
Het lawaai bij het schakelen van de TeSys D magneetschakelaars verminderen.

Oplossing
Het geluidsniveau van het gamma TeSys D-magneetschakelaars is minder dan of gelijk aan 35 dB.
Dit is één van de controleparameters bij het testen van de TeSys D magneetschakelaar.

Methode om het lawaai te verminderen:
De beste methode om bij het openen/sluiten van de magneetschakelaars het lawaai te verminderen, is om de magneetschakelaars op schokbrekers te monteren. Deze zijn in de handel verkrijgbaar (rubberen schokdempers).
U kunt de magneetschakelaar in een akoestische behuizing plaatsen zodat het geluid buiten de behuizing wordt beperkt.