Issue:
Customer wants to run his ATV212 drive at 80 hz max.
Product Line:
ATV212
Environment:
Analog input scaling
Cause:
Using 0-10v input
Resolution:
Go to FH- set to 80, UL- set to 80.
Also need to adjust the scaling parameters:
For VIA - go to F201-0, F202-0, F203=100, F204-set to 80
For VIB - go to F210-0, F211-0, F212=100, F213-set to 80
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium


Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.