Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
Why can't I add values to the I/O scanner table?

Issue:

Customer has a ATV630U55N4 and Modbus TCP/IP and cannot change his I/O scanner table, in Somove. He was trying to add Register 3204 to his scanner table and it was grayed out and could not

add it. He was positive the drive was not running. Tried power cycling the drive a couple of times and still could not add Register 3204.

Product Line:

ATV630

Environment:

Modbus TCP/IP

Cause:

n/a

Resolution:

The I/O table is always grayed out, but it is possible to add registers. Check with the customer to see how he is trying to add the registers ?

If he is trying to double click, that will not work. He needs to right click on the mouse and then click on add. See attachment.

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie

Hulp nodig?

  • Selecteer zelf het juiste product

    Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

  • Offerte aanvragen

    Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

  • Verkooppunten

    Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

  • Help Center

    Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings