Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
		
Hoe kunnen wij u vandaag helpen?
Kan het CANALIS KN element met referentie KNT100ED4306 communiceren met een PLC ?

Het Canalis element KNT100ED4306 is uitgerust met 3 x 2,5 mm² extra draden die kunnen worden gebruikt voor communicatie.

U kunt het gebruiken voor DALI tot 500 m of voor Modbus serieel.

Als uw PLC Modbus seriële communicatie ondersteunt, dan kunt u deze optie gebruiken.
Echter kan u via deze optie niets regelen met betrekking tot Canalis zelf.
Dit element biedt u extra draden aan die u kunnen helpen het communicatienetwerk te verdelen naar alle mogelijke slave-apparaten.

Daarom kunt u de KNT63ZT1-adapter gebruiken in tap off-units die op de KNT100ED4306 zijn gemonteerd om de communicatie-bus verder te verdelen naar sommige ontvangers (foto 1.png).

KNT63ZT1-adapter

KNT63ZT1 is compatibel met de volgende tap-off units:

- Vierpolige aftakkingseenheid

- Aftakkingseenheden met isolator

- Aftakkingseenheden met scheidingsschakelaar voor cilindrische zekeringen

- Aftakkingseenheden met scheidingsschakelaar voor schroefzekeringen

- Aftakkingseenheden voor schroefzekeringen.