Zijn de commerciële referenties van PrismaSeT XS compatibel met de vroegere BoxPlus- en PragmaPlus-reeksen, zowel wat mechanische compatibiliteit als vorm betreft?
Antwoord:
Ja, alle nieuwe commerciële referenties van PrismaSeT XS zijn mechanisch en qua vorm volledig compatibel met de vroegere BoxPlus‑ en PragmaPlus‑reeksen. Het enige verschil betreft de kleur: PrismaSeT XS wordt uitgevoerd in RAL 9003 in plaats van RAL 9016.
De transparante, gerookte deuren zijn volledig identiek gebleven; alleen de benaming en referentie zijn vernieuwd.
Meer informatie vindt u via de volgende link:
https://www.se.com/be/nl/product-range/54848026-prismaset-xs/
Let op:
scharnieren kunnen niet afzonderlijk besteld worden binnen het PrismaSeT XS‑gamma.
Indien scharnieren vervangen moeten worden — bijvoorbeeld ter vervanging van Pragma PRA90043 — moet een volledige deur uit de PrismaSeT XS‑reeks worden besteld.