Moet er een beveiliging op de secundaire worden geplaatst van een modulaire safety transformator A9A15220 > ? Zo ja, welke?
Voor primaire overstroombeveiliging raden we aan om een C 1A curve MCB (iC60N 1P+N C 1A ref. A9F74601) te gebruiken. Dit apparaat heeft een impedantie van minder dan 0,5A en veroorzaakt geen ongewenste uitschakeling bij inschakelstromen.
Beveiliging aan de secundaire zijde:
- iTR's (inclusief A9A15220) zijn zelfbeveiligd tegen kortsluitingen aan de secundaire zijde. Het interne beveiligingsmechanisme zal de stroom naar de transformator spoel uitschakelen in geval van een fout.
Het resetten van de PTC:
- In geval van een fout moet u het primaire netwerk (230V) loskoppelen om de PTC (Positive Temperature Coefficient) te resetten, zodat de iTR weer operationeel kan worden.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium