Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Wat kan de oorzaak zijn van zwartgeblakerde spreiders in InterPact INS2000-verbindingen, en heeft dit invloed op de verbinding?

Hoewel de kleur kan veranderen door zilveroxidatie, heeft dit geen invloed op de prestaties van het systeem.

Dergelijke oxidatie treedt op bij onze zilververbinding, vaak wanneer deze is geïnstalleerd in omgevingen met gassen zoals SO2 (Zwaveldioxide) of H2S (Waterstofsulfide).

Als u zich zorgen maakt over dit fenomeen, raden we aan eerst de verbinding tussen de spreider en de terminal los te koppelen en het contactpunt te controleren om ervoor te zorgen dat het schoon is. Als de verbindingen schoon blijven, kunnen we bevestigen dat er geen risico is voor de normale werking.

De spreiders zijn verzilverd, dus er zou geen probleem moeten zijn om ze aan te sluiten op koperen stroomrails.

We raden aan om het type omgeving waarin het product zich bevindt te controleren, aangezien we oxidatie op de terminals hebben waargenomen in zwaardere omgevingen met bepaalde agentia zoals hierboven vermeld.