Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

PrismaSeT S - Is het mogelijk met PrismaSet S (LVSSD824) om de referentie INS 28909 in de goot te monteren? Welke accessoires zijn nodig?

Voor PrismaSeT S-omhulsels met laterale goot (inclusief ref.LVSSD824) is er geen toebehoren voor de montage van lastscheider INS (inclusief ref.28909) in de laterale goot. Dit kan echter wel worden gedaan door montage op een plaat of een DIN-rail op de metalen stijlen achter op de laterale goot. Bij voorkeur aan de bovenzijde, vanwege de hogere afdekplaat van de voorzijde van de goot, maar de metingen en alle aanpassingen moeten door de klant worden uitgevoerd. Deze grootte van INS is echter afgestemd op de modulaire apparaten. Op deze manier is het mogelijk om het in de kast te installeren, op een van de modulaire rails.